4 Min. Lesezeit
Gasverteilungssysteme: Achtung Kostenfalle!
Swagelok Stuttgart
Veröffentlicht am: 01.06.2021
In zahlreichen Unternehmen, von Raffinerien über chemische Produktionsbetriebe bis hin zu Forschungseinrichtungen sind Gasverteilungssysteme wichtige Bestandteile der Arbeitsprozesse. Ihre Aufgabe ist es, das benötigte Gas jederzeit am Einsatzort mit dem richtigen Druck bereit zu stellen und zwar in der exakt gleichen Menge, die von der Quelle abgegeben wurde. Ist dies nicht oder nur bedingt der Fall, arbeitet das Gasverteilungssystem nicht effizient, was sich letztlich in den Betriebskosten negativ bemerkbar macht.

Herausforderung Gasverteilungssysteme
Je nach verwendetem Gas sind Gasverteilungssysteme sicherheitsrelevante Anlagen hinsichtlich Explosivität sowie Giftigkeit für Mensch und Umwelt. Entsprechend ihrer Aufgaben sind die Anlagen anspruchsvolle Fluidsysteme mit Regelvorrichtungen für einen oder mehrere Druckregelungsschritte. Hierbei weisen sie in der Regel vier Teilsysteme auf: Einspeisungsanschluss, Primärgasdruckregelung, die automatische Umschaltung und das Point-Of-Use-System.
Trotz des unverzichtbaren Beitrags zur Produktivität und der sicherheitstechnischen Bedeutung sind Gasverteilungssysteme in Unternehmen überraschend oft von sekundärem Interesse, insbesondere, wenn es sich um Druckluft- oder Stickstoffsysteme handelt – also um scheinbar billige, ungiftige und ungefährliche Gase. Folglich besteht die Tendenz, Maßnahmen nachrangig zu behandeln, die dem Erhalt der Leistungsfähigkeit der Systeme dienen.
Diese Haltung kann nicht im Interesse eines gewinnorientierten Unternehmens sein. Denn ein Gasverteilungssystem hat das Potenzial entweder zum Fass ohne Boden oder zu einem gewinnbringenden System der Anlagen zu werden, das dazu beiträgt, die gesamte Produktionseffizienz zu unterstützen und zu verbessern.
Wenn eine mangelnde Effizienz eines Gasverteilungssystems festgestellt wird, können zahlreiche und recht unterschiedliche Gründe vorliegen, die vier Bereichen zuzuordnen sind:
- Systemdesign
- Aktueller technischer Zustand
- Intuitive Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlichkeit
Steigerung von Effizienz und Sicherheit durch modernes Systemdesign
Der Bestand an älteren Gasverteilungssystemen ist sehr hoch und ein Großteil davon entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Dies betrifft zum einen die Auslegung der Systeme hinsichtlich der geforderten Leistungsfähigkeit, z.B. Gasdruck und -menge am Einsatzort. Diese ist nicht selten wegen mangelnder Aufrüstung hinter den kontinuierlichen Verbesserungen der übrigen Produktionsprozesse zurückgeblieben.
Zum anderen werden heutzutage Komponenten mit hochwertigeren Werkstoffen und verbesserten Eigenschaften verbaut. Beispielsweise erlaubt die Verwendung von Präzisionsrohren aus Edelstahl häufig, herkömmliche Rohrverschraubungen durch Rohrbiegungen unter Einsatz von einfachen Zusatzwerkzeugen zu ersetzen. Auf diese Weise lässt sich die Zahl von potenziellen Leckagepunkte reduzieren.
Zeitgemäß ausgelegte Anlagen zur Gasverteilung sollten zudem mit Komponenten ausgestattet sein, die jeweils an ihre Aufgabe optimal angepasst sind. Dies erfordert zum Beispiel bei Reglern und Druckmessgeräten eine gute Fachkenntnis. Wenn aber das Gasverteilungssystem bei den Produktionsverantwortlichen von zweitrangigem Interesse ist, dürfte auch das Personal mit dem Fachwissen und der Erfahrung fehlen, um die Anlage professionell zu betreuen.
Folglich dürfte es keine Überraschung sein, wenn sich bei einer Evaluierung einer Gasverteilungsanlage vielfältige Optimierungspotenziale ergeben bis hin zu einer Neuauslegung des Systems.
Leistung von Gasverteilungssystemen sichern
Die Herausforderungen des Wettbewerbs zwingen Unternehmen zu effizienten Produktionsbedingungen mit der Option auf fortlaufende Steigerungsmöglichkeiten. Bei Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sollte das Gasverteilungssystem gleichberechtigt zu den weiteren Produktionsanlagen und -einrichtungen behandelt werden, damit sich nicht ein „Flaschenhals-Effekt“ ergibt. Die Leistungsfähigkeit der Anlage sollte also stets mit den verbesserten Leistungen der gesamten Produktionsumgebung Schritt halten.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der technisch einwandfreie Zustand der Anlage, der nur durch eine regelmäßige Wartung sichergestellt werden kann. Auch hier benötigt das Personal eine gewisse Fachkenntnis, um überprüfen zu können, ob der Gasfluss und der Druck durchgehend von der Einspeisung bis zum Einsatzort gleichbleibende Werte aufweist. Außerdem bedarf die Feststellung von Leckagen speziell bei gasförmigen Fluiden besonderer Methoden.
Die beste Gewähr zur Bewertung des technischen Zustands, des tatsächlichen Leistungsvermögens und der Optimierungsmöglichkeiten eines Gasverteilungssystems bietet eine System-Evaluierung. Swagelok kann hier auf umfassende Erfahrung verweisen.
Eindeutig, selbsterklärend und sicher: das Konzept der intuitiven Bedienung
Aus Sicht der Anlagensicherheit sollten moderne Gasverteilungssysteme nach den Prinzipien der intuitiven Bedienung gestaltet sein. Das heißt, dass alle Bedienungselemente, vor allem der Druckmessung und Druckminderung intuitiv bzw. selbsterklärend richtig betätigt werden können. Voraussetzung dafür ist, dass sie gut sichtbar und leicht zugänglich angebracht sowie farblich gekennzeichnet sind. Dadurch wird die Bedienungssicherheit im Produktionsalltag gewährleistet bzw. Bedienungsfehler minimiert. Auch im Gefahrenfall, wenn möglicherweise die Stressbelastung von Mitarbeitern hoch ist, unterstützt die intuitive Bedienbarkeit, die richtigen Handlungsentscheidungen rasch und sicher zu treffen.
Hindernisse bei qualifizierten Wartungsarbeiten
Leckagen zu orten und zu beheben, die Drücke in allen Abschnitten des Systems zu überwachen und die ordnungsgemäße Funktion der Mess- und Kontrolleinrichtungen zu überwachen sind die Hauptaufgaben der Wartungstätigkeiten bei Gasverteilungssystemen.
Damit die Mitarbeiter dieser Tätigkeit in vollem Umfang und verantwortungsbewusst nachgehen können, ist es wichtig, möglichst alle Bauteile und Komponenten, die einer Inspektion bedürfen, so anzuordnen, dass sie jederzeit in Augenschein genommen und wenn nötig ohne weiteres instand gesetzt werden können.
Vor allem die potenziellen Leckagepunkte an Flanschen, Rohrverschraubungen und Komponentenanschlüssen müssen so zugänglich sein, dass Leckageprüfungen vorgenommen werden können. Sobald Abdeckbleche, verwinkelte Installationen oder ungünstige Positionen (zu hoch oder zu tief) überwunden werden müssen, leidet die Motivation der Wartungsmitarbeiter. Solche Erschwernisse führen leicht dazu, dass sie ihre Aufgabe nicht sorgfältig ausführen, Leckageprüfungen und die Inspektion der Komponenten nur flüchtig oder gar nicht vornehmen.
Abgesehen von der Sicherheitsproblematik leidet bei unzureichenden Wartungsarbeiten langfristig auch die Leistungsfähigkeit und damit die Effizienz der Anlage, weil Lecks nicht erkannt werden und Fehlfunktionen auftreten, die zur Instandsetzung die Unterbrechung der Arbeitsprozesse erfordern.
Wie wir Sie unterstützen können: unsere Produkt- und Serviceangebote für Gasverteilungssysteme
Gasverteilungssysteme, egal welcher Größe und Kapazität, erfordern eine spezielle Expertise. Swagelok kann als einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fluidsystemkomponenten und den damit verbundenen Schulungen und Dienstleistungen auf umfassende Erfahrungen verweisen, von denen Ihr Unternehmen auf beiden Gebieten profitieren kann.

Prüfservices vor Ort und Mitarbeiterschulungen
Sofern in Ihrem Unternehmen der Bedarf besteht, das Gasverteilungssystem einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen, bieten wir Ihnen unseren speziell auf diese Systeme abgestimmten Prüfservices an. Dieser setzt sich aus einer gründlichen Überprüfung und Beurteilung Ihres Gasverteilungssystems zusammen, die als Grundlage für eventuelle Investitionsentscheidungen dienen. Die Ergebnisse werden in einem umfassenden Report mit diesen Inhalten dokumentiert:
- Analyse der Systemleistung und Beurteilung der Komponenteneignung für die jeweilige Funktion
- Gegenüberstellung der erforderlichen Durchflussraten zu den tatsächlichen Durchflussraten
- Feststellung eventueller Leckagen in drei Dringlichkeitsstufen und die damit verbundenen Kosten
- Sicherheits-, Umwelt- und Zuverlässigkeitsbewertung für jedes System
- Hinweise auf Bereiche, die verbessert werden können und Vorschläge für geeignete Lösungen von festgestellten Problemen
- Empfehlungen, um die Gasflaschennutzung zu maximieren
Die standardisierten Gasentnahmetableaus von Swagelok
Besteht in Ihrem Unternehmen der Bedarf, das vorhandene System zu optimieren oder eine völlig neue Anlage zu installieren, bietet Ihnen Swagelok sowohl die erforderlichen Einzelkomponenten und/oder Baugruppen als auch die Entwicklung und praktische Umsetzung mit der gesamten dafür erforderlichen Hardware – stets in anerkannter, hoher Swagelok-Qualität.
Für die üblicherweise benötigten Untersysteme stehen die standardisierten Gasentnahmetableaus zur Verfügung, die komplett montiert und getestet angeliefert und (auf Wunsch) von unseren Experten installiert werden. Diese können Sie aus dem Anwendungsleitfaden ganz einfach anhand einer Teilenummer bestellen. Dieses Vorgehen erspart Ihren Ingenieuren viel Zeit, da Spezifikationen und Beschaffung entfallen. Der besondere Vorteil unserer Gasentnahmetableaus ist die reduzierte Anzahl an Gewindeanschlüssen und somit potenzieller Leckagepunkte. Darüber hinaus sind sie nach den Prinzipien der intuitiven Bedienung gestaltet und so angelegt, dass sie eine einfache Wartung erlauben. Neben den standardisierten Tableaus bieten wir auch die Möglichkeit Gasentnahmetableaus nach Ihren Anforderungen individuell zu modifizieren.

Zur Verbesserung der Kompetenz der Mitarbeiter, die für die Inspektion und Wartung der Gasverteilungssysteme zuständig sind, bieten wir ein umfangreiches Schulungsprogramm an. In Seminaren, die sich mit den speziellen Problemstellungen von Gasverteilungssystemen beschäftigen, vermitteln wir das nötige Fachwissen.
Durchstöbern Sie jetzt unseren Downloadbereich zu Produkten & Baugruppen und laden Sie sich kostenlose E-Paper herunter wie z. B. den Guide zu unseren Lösungen für Gasverteilungssysteme. Sie haben noch weitere Fragen? Dann treten Sie jetzt mit uns in Kontakt. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.
Sie wollen kein E-Paper, Webinar und Blogpost mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem monatlichen Newsletter an. 💡