1 Min. Lesezeit
Mit Wasserstoff in 24 Stunden einmal durch Europa
Swagelok Stuttgart
Veröffentlicht am: 14.09.2021
Wenn das Meer zum Greifen nah ist und die Badehosen schon gezückt sind, aber die Tankkarten noch in Saarbrücken liegen, muss ein neuer Plan her. 16 Uhr startet unser Team Swagelok Germany, zusammengesetzt aus den Niederlassungen Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt, gestern Nachmittag in die H2-Rallye der F-Cell Stuttgart.

Nach einem erfolgreichen Start kämpfte sich unser Team erst einmal durch den Feierabendverkehr am Autobahnkreuz Stuttgart. Wer dort schon einmal im Stau stand, weiß, wovon ich rede. Mit guter Musik und viel Elan geht es weiter Richtung Mannheim. 20:15 Uhr können bereits 3 Tankstopps und 45 Minuten Zeitvorsprung verzeichnet werden, was die Laune im Auto steigen lässt, die kann auch der erste Blitzer nicht trüben. Ihre Route führt die Drei nicht nur durch Deutschland, schließlich lassen Sie auch Frankreich und Luxemburg hinter sich. Das nächste Ziel: in Belgien ans Meer.
Doch davor will unser Team noch einen kurzen Abstecher beim Atomium in Brüssel machen, das als beeindruckendes Bauwerk ein toller Spot für Fotos ist. 20 Kilometer vor dem Ziel dann der Schock, die Fuel-Cell-Cards, die zum Tanken des Wasserstoffautos benötigt werden, lassen sich nirgendwo finden. Damit rückt nicht nur das Meer und die geplante Route in ungreifbare Nähe, sondern auch ein weiterer Tankstopp ist nun vollkommen unmöglich. Doch unsere Drei geben nicht auf. An der nächsten Tankmöglichkeit erreichen Sie telefonisch den Betreiber, der Ihnen per Fernsteuerung die Tankstelle kostenlos freischaltet. Was ein Glück! Auch wenn der ursprüngliche Plan damit nicht mehr umsetzbar ist, können Sie mit der gewonnen Reichweite wenigstens zurück nach Saarbrücken fahren. Auch hier werden Sie von dem Mitarbeiter der Tankstelle unterstützt, der nach telefonischer Absprache die Fuel-Cell-Cards in einem Mülleimer versteckt.
Nach einem kurzen Tankstopp geht es anschließend zurück Richtung Stuttgart. Aufgeben kommt nicht infrage und es gibt immer noch einige Punkte zu holen. Um 9:40 Uhr erreicht uns der nächste Anruf. Nach einem kurzen Kundenbesuch und Frühstück, herrscht beste Laune und Zuversicht. 1.350 km können sie bereits verzeichnen und es werden noch gut 500 km dazu kommen. Wenn es reicht, werden auch noch einige Spots im Raum Stuttgart angefahren. Wir drücken fest die Daumen!